结果:找到"北京爱科敏光电技术有限公司 嵌入式",相关内容1000条
  • 迪米科技-数字照度计方案
  • 一、方案说明照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量照度的仪器仪表。就是测量物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比,照度计通常是由硒光电池或硅光电池配合滤光片。光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。我司方案采用硅光电池DM1002传感器,MCU通过ADC采集传感器光信号,将其转换为数字显示出来。二、功能说明:1.手动切换量程;2.数据保持功能;3.最大值和最小值功能;4.31/2位LCD显示;5.单位转换功能Fc/Lux6.超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD显...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 、红外测温 发帖人:玩转测温 发帖时间:2022-10-20 09:42:00
  • 迪米DM21056多点红外温度传感器如何精确实现测温的?
  • DM21056是实时测量物体表面温度并通过串口显示出来,应用16*12的多点红外温度传感器,其技术参数为:视场角FOV及适用距离:110°x75°适用30-50cm距离;55°x35°适用50-80cm距离测量温度范围:0-200°测量精度:实测模式(0-300℃)±1°±2%人体模式(32-45℃)±0.5℃分辨率:0.1℃工作环境温度:0°Cto50°C环境相对湿度:95%RH工作电压:3.3V工作电流:<70mADM21056设计结构尺寸图(mm):模组PCB尺寸图:主板PCB(如图4-1-1):36.5x18.5x1.6mmDM21056传感器尺寸55°x35°:110°x75...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 红外测温 发帖人:玩转测温 发帖时间:2022-10-19 10:16:00
  • 基于涂鸦ArduinoSDK制作的幻彩灯带
  • 作者:金拱门门神基于涂鸦ArduinoSDK制作的幻彩灯带物料清单硬件(4)RGB灯带数量:1淘宝10元ArduinoUno数量:1淘宝25元涂鸦CBU模组数量:1涂鸦提供PCB数量:1捷配免费打样步骤1.戳我立即创建产品2.在涂鸦平台进行产品配置(第一步:选择自己所需的功能,后期涂鸦自动将选择的功能加入到SDK中方便调用)(第二步:配置面板,可以选择公版面板,也可以自己DIY,下载涂鸦云测APP即可体验)(第三步:根据需要选择模组并购买,下载资料有我们需要的SDK哟)3.使用AD绘制PCB(这里CBU模组相当于通讯模块并不是主控,所以设计一块通讯板对接ArduinoUno)4.买件焊接5....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Arduino, 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-30 17:02:00
  • 北京爱科敏光电技术有限公司招聘-控制工程师
  • 技能要求:电机控制器硬件,伺服电机,运动控制算法,上位机,运动控制系统,功能调试岗位职责:1、熟悉伺服电机运动控制系统设计,熟悉FOC,SVPWM控制算法;2、伺服控制系统算法仿真调试;3、上位机软件开发设计;4、系统组装、调试和测试。任职要求:1、熟练掌握C/C++语言,熟练掌握MCU或DSP开发;2、熟悉基本的硬件开发工具和流程;3、硕士及以上学历,自动化、电子工程、计算机、机械电子等相关专业;4、有意愿加入创业公司,勇于挑战,坚韧不拔,与企业一起快速成长;5、工作积极认真,责任心强;能够独立完成设计研发项目;具有快速深入学习能力;具有良好的团队合作意识;具有良好的沟通、协调、解决问题能...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 控制 发帖人:糖爸0073 发帖时间:2021-01-07 14:44:00
  • 北京爱科敏光电技术有限公司招聘-嵌入式系统设计工程师控制工程师
  • 嵌入式系统设计工程师技能要求:嵌入式软硬件调试,嵌入式硬件研发,C/C++,嵌入式软件开发岗位职责:1、负责嵌入式系统硬件设计,根据系统需要完成器件选型、原理图、PCB设计、加工、调试等工作;2、编写嵌入式系统相应软件及主机端测试程序;3、协助系统完成组装、系统测试联调、产品维护等工作;4、负责编写相关设计文档;5、完成相关的其它辅助性工作。任职要求:1、熟悉数字电路设计、电机控制,了解模拟电路设计,熟悉PADS/CADENCE等常用EDA设计软件的使用;2、熟悉ARM/DSP嵌入式C/C++语言;3、了解嵌入式系统相关的常用接口,如:UART,I2C,SPI,CAN等;4、本科以上学历,自...
  • 所属专栏: 人才需求 标签: 发帖人:糖爸0073 发帖时间:2021-01-07 14:42:00
  • [转载]ARM之中断GIC分析
  •  ps;一篇分析中断GIC的文章,很简洁有趣,推荐看下啦1.“站的高尿的远”  GIC为中断控制器,不要和ARMcore的中断搞混了,这些中断都是连接到ARMcore的IRQ或者FIQ上的。  要了解arm中断系统,GIC绝对不容错过,好先付上一张大家都能百度到的图片。  ++和*可以先不用考虑,用于安全模式。  GIC可以用于单核多核系统,这时候要抛开单片机的简单中断了,从图上看有SGI(Software-generatedinterrupt)、PPI(Privateperipheralinterrupt)、SPI(Sharedperipheralinterrupt),顾名思义SGI为软件...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-30 17:11:00
  • 【转载】Linux:信号的底层实现机制
  • ps:本文简明的介绍了Linux下信号的底层实现机制,写的很精简但内容却很使用,在这里分享一下,以下是原文内容1.信号:系统先定义好的某些特定的事件,可以被发生,也可以被接受。发生和接受的主体都是进程。2.信号机制:系统预先定义好的一些事件3.进程对信号的响应方式:当进程发生时,用户可以要求进程以以下三种方式之一对信号做出响应:a.默认信号(SIG_DFL):按系统默认方式处理,大部分信号的默认操作是终止操作,且所有的实时信号的默认动作都是终止进程。b.忽略信号(SIG_IGN):大多数信号都可以使用这种方式进行处理,但是SIGKILL和SIGSTOP这两个信号不能被忽略,同时这两个信号也不...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:55:00
  • [转载]常用ARM汇编指令及ATPCS规则
  • 在嵌入式开发中,汇编程序常常用于非常关键的地方,比如系统启动时的初始化,进出中断时的环境保存、恢复,对性能要求非常苛刻的函数等。只在必要情况下使用汇编指令,只涉及几条汇编指令。1.相对跳转指令:b、bl这两条指令的不同之处在于bl指令除了跳转之外,还将返回地址(bl的下一条指令的地址)保存在lr寄存器中。这两条指令的可跳转范围是当前指令的前后32M:-32M~+32M。它们是位置无关的指令。使用示例:bfun1......fun1:blfun2......fun2:......2.数据传送指令mov,地址读取伪指令ldrmov指令可以把一个寄存器的值赋给另一个寄存器,或者把一个常数赋给寄存器...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-26 15:50:00
  • 嵌入式的这些知识点你都知道吗?
  • 嵌入式开发要学哪些,嵌入式可以简单分为硬件与软件,然而其中的知识体系却是异常的庞大,这也是众多新手望而却步的一个原因,那究竟要如何才能成为一名嵌入式大咖呢?嵌入式开发要学什么,大致分为三个阶段:基础篇、进阶篇、大咖篇。入门嵌入式工程师  此阶段主要是前期的入门过程,主要针对入行没多久的新人。其实成功没有捷径,所以打好基础才是关键。嵌入式开发要学什么主要包含以下4个方面的内容:  1.电路知识首先你要学习电路、模电、数电,认识电阻、电容、三极管,基础器件要知道,放大电路、集成运放、时序电路基本电路能看懂,不然看电路图一定是云里雾里,也就无法进行后续的工作。硬件产品的设计实现,包括器件选型、原理...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-15 13:25:00
  • STM32知识点总结分享
  • http://www.makeru.com.cn/course/details/2478/?s=60220在线学习网站QQ群556042177学生交流群
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-05 16:44:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: